DOCA0270DE-01

Wiederherstellung aus dem Störmodus

Sie können die automatische Zurücksetzungsoption für den Störmodus in der TeSys island-DTM-Bibliothek aktivieren. Wenn Autom. Reset für Störmodus aktivieren auf Ja eingestellt ist, dann beendet das TeSys island den Störmodus, wenn die Kommunikation wiederhergestellt ist.

Wenn die Option Autom. Reset für Störmodus aktivieren auf Nein eingestellt ist, ist ein Systemneustart oder ein Aus- und Wiedereinschalten erforderlich, um den Störmodus zu beenden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?