DOCA0270DE-01

Starter und Leistungsschnittstellenmodule

Um den Gerätestatus anzuzeigen, klicken Sie auf einen der Starter oder eines der Leistungsschnittstellenmodule in der Insel-Ansicht. Dadurch öffnet sich ein neues Fenster, in dem der Status des Geräts angezeigt wird. Die folgenden Informationen werden bereitgestellt:

  • Gerätestatus

    • Namens-Tag

    • Position

    • Handelsreferenz-Nummer

    • Status

    • Irms

    • Vorgeschaltet liegt Spannung an

  • Asset-Daten

    • Anzahl Aus-/Wiedereinschaltvorgänge Gerät

    • Betriebszeit Gerät

    • Anzahl der Geräte-Ereignisse

    • Betriebszeit Schalter (nur Starter)

    • Anzahl Schützzyklen (nur Starter)

    • Max. Stromeffektivwert

    • Lebensdauer – Durchschnittlicher Stromeffektivwert

  • Produktidentifikation

    • Anbietername

    • Anbieter-URL

    • Modellname

    • Seriennummer

    • Firmwareversion

    • Produktcode

  • Geräteprotokolle

  • Testbefehl

Insel-Ansicht: Geräte

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?