DOCA0270DE-01

Micro-SD-Karte

TeSys island -Buskoppler verfügen über ein Kartenfach für eine Micro-SD-Karte. Das TeSys island speichert Dateien auf der Micro-SD-Karte für die FDR-Funktion (schneller Gerätewechsel) sowie als Software-/Firmware-Sicherheitskopie für das Gerät und die Protokolldateien.

HINWEIS: Empfohlene Micro-SD-Kartengrößen für den TeSys island -Buskoppler sind 4 GB, 8 GB, 16 GB und 32 GB.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?