DOCA0270DE-01

System neu starten

Wenn Sie die Insel neu starten müssen, führen Sie den Befehl System neu starten aus.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Klicken Sie auf das Symbol Bedientafel.

  2. Klicken Sie auf System neu starten.

    Ergebnis: Die Warnmeldung wird auf dem Bildschirm angezeigt.

  3. Lesen Sie die Warnmeldung sorgfältig durch und klicken Sie auf OK.

    Ergebnis: Die Insel wird neu gestartet.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?