DOCA0270DE-01

System

Die folgenden Einstellungen können für den System-avatar angezeigt und geändert werden:

Feldbus

  • IP-Adresse

  • Subnetz

  • Gateway

  • IPv6-Adresse

  • IP-Modus

  • Netzwerkname

  • Kommunikationsverlust – Timeout

HINWEIS: Eine Definition von Kommunikationsverlust finden Sie unter Eingeschränkter Betrieb.

Schneller Gerätetausch (FDR)

  • FDR aktivieren

  • FDR-Synchronisation aktiviert

  • FDR-Synchronisationsperiode

  • FDR-Datenwiederherstellung – Befehl

  • FDR-Datensicherung – Befehl

System

  • SD-Protokoll – Aktualisierungszeitraum

  • Datenaufbewahrung im Forcierungsmodus

  • Testmodus erlaubt

  • Forcierungsmodus erlaubt

Spannung

  • Spannungseinbruch – Schwellenwert

  • Spannungsanstieg – Schwellenwert

Weitere Informationen zu den Systemeinstellungen finden Sie in der TeSys™ island DTM Online-Hilfe (8536IB1907).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?