DOCA0270DE-01

Bypass-Funktionalität

Die Bypass-Funktionalität ist in bestimmten Last- und Anwendungs-Avatars enthalten. Diese Funktionalität ermöglicht es dem Benutzer, eine erkannte Avatar-Auslösung zu umgehen und den Betrieb fortzusetzen. Der Bypass-Schalter ist an einem Port auf einem Digital-E-/A-Modul angeschlossen, das als Bestandteil des Anwendungs-Avatars geliefert wird. Wenn der Bypass-Schalter auf die Ein-Position gesetzt wird, umgeht die Bypass-Funktion jede erkannte Auslösung, bis der Benutzer den Schalter wieder in die Aus-Position schaltet.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?