DOCA0270DE-01

Automatische Zurücksetzung für Störmodus aktivieren

HINWEIS: Die automatische Zurücksetzungsfunktion kann zu einer sofortigen Bestromung der Last führen, wenn ein aktiver Befehl von der SPS oder der Forcierungsmodusfunktion vorliegt.
WARNUNG
NICHT VORGESEHENER GERÄTEBETRIEB
Konfigurieren Sie die automatische Zurücksetzung für den Störmodus so, dass dabei keine Gefahrensituationen entstehen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
  1. Wählen Sie unter „Feldbus“ die Option Logic Controlleraus.

  2. Stellen Sie die Option Autom. Reset für Störmodus aktivieren auf Ja ein.

Automatische Zurücksetzung für Störmodus aktivieren

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?