DOCA0270DE-01

Netzstrom anschließen

GEFAHR
GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENÜBERSCHLAGS
  • Verwenden Sie nur die angegebene Spannung, wenn Sie dieses Gerät und zugehörige Produkte betreiben.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Netzstrom anschließen

Schritt

Maßnahme

1

Lesen Sie alle Anweisungen unter Sicherheitsvorkehrungen gründlich durch.

2

Schließen Sie den Netzstrom an.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?