DOCA0270PTBR-01

Conexão da alimentação da rede elétrica

PERIGO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO VOLTAICO
  • Use somente a tensão indicada ao operar este equipamento e qualquer produto associado.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

Conexão da alimentação da rede elétrica

Etapa

Ação

1

Leia e compreenda todas as instruções em Precauções.

2

Aplique a alimentação da rede elétrica.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?