250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

IFTTT

IFTTT, oder "If This, Then That", ist eine webbasierte Automatisierungsplattform, die es Benutzern ermöglicht, mithilfe von bedingten Anweisungen benutzerdefinierte Verbindungen zwischen verschiedenen Apps, Diensten und Geräten herzustellen.

IFTTT unterstützt eine breite Palette von Diensten, darunter soziale Medien, Smart-Home-Geräte und Produktivitätswerkzeuge.

Insgesamt rationalisiert IFTTT digitale Arbeitsabläufe, indem es Aufgaben über verschiedene Anwendungen und Dienste hinweg automatisiert.

Applets

Benutzer können Applets (Automationen) entwerfen, die aus einem Auslöser (dem "wenn dies" Teil) bestehen, der eine Aktion (den "dann das" Teil) einleitet.


Ein Applet ist eine kleine Anwendung, die in einer anderen Anwendung, in der Regel einem Webbrowser, ausgeführt werden kann. Sie ist häufig in Java geschrieben und kann in eine HTML-Seite eingebettet werden, um interaktive Funktionen wie Animationen, Spiele oder andere dynamische Inhalte bereitzustellen. Applets werden auf der Client-Seite ausgeführt, was ein reaktionsschnelleres Nutzererlebnis ermöglicht.

Ein Beispiel für ein Applet ist ein Java-basierter Taschenrechner, der in eine Webseite eingebettet ist, oder ein Wetter-Widget, das aktuelle Wetterdaten und -vorhersagen in Echtzeit anzeigt.


So können Sie beispielsweise ein Applet so einstellen, dass eine Spotify-Wiedergabeliste abgespielt wird, wenn Sie das Licht im Schlafzimmer einschalten, oder eine Benachrichtigung erhalten, wenn die Kinder die Temperatur zu hoch eingestellt haben.

IFTTT Abo-Pläne

IFTTT bietet drei Hauptabonnements an, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Nutzer gerecht zu werden:

  • Free: Erlaubt den Benutzern, eine begrenzte Anzahl von Applets mit grundlegenden Funktionen kostenlos zu erstellen und zu aktivieren.

  • Pro: ist gegen eine monatliche oder jährliche Gebühr erhältlich und bietet zusätzliche Funktionen wie schnellere Applet-Geschwindigkeiten, mehrere Aktionen pro Applet und Zugang zu Premium-Diensten wie Twitter und Webhooks.

  • Pro+: bietet die fortschrittlichsten Tools, darunter unbegrenzte Applets, erweiterte Logik mit Abfragen und Filtercode und die Möglichkeit, mehrere Konten pro Dienst zu verbinden.

Weitere Informationen über Abonnementpläne finden Sie unter https://ifttt.com/plans.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?