DOCA0270FR-01

Journal d’audit

Le journal d’audit est un fichier CSV dans lequel sont consignés les événements, un par ligne, chaque nouvelle ligne étant définie par la séquence d’échappement \n, avec des points-virgules comme séparateurs. Les colonnes sont les suivantes :

  • Horodatage

  • Source de l’événement

  • Type d’événement

  • Identification de l’événement

  • Résultat de l’événement

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?