DOCA0270FR-01

Journal des événements

Le journal des événements système est un fichier CSV dans lequel sont consignés les événements, un par ligne, chaque nouvelle ligne étant définie par la séquence d’échappement \n, avec des points-virgules comme séparateurs. Les colonnes sont les suivantes :

  • Horodatage

  • Identification de l’avatar

  • Identification de l’équipement

  • Identification de l’événement

  • Description de l’événement

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?