DOCA0270FR-01

Surveillance système

Les fonctions de surveillance décrites dans les tableaux suivants s’appliquent au système TeSys island dans son ensemble.

Surveillance tension

  • Tension efficace phase

  • Moyenne tension efficace

  • Tension efficace maximale et horodatage

  • État de la fluctuation de tension (chute et surtension)

  • Pourcentage de déséquilibre de tension

  • Tension de déséquilibre maximale et horodatage

  • Fréquence tension (Hz)

  • Séquence de phase tension

Contrôle alimentation

  • Puissance active totale instantanée (kW)

  • Puissance active totale maximale (kW) et horodatage

  • Puissance réactive totale instantanée (kvar)

  • Puissance réactive totale maximale (kvar) et horodatage

  • Facteur de puissance vrai

  • Facteur de puissance vrai minimum et horodatage

  • Facteur de puissance vrai maximum et horodatage

Contrôle énergétique

  • Énergie active totale (kWh)

  • Énergie réactive totale (kvarh)

 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?