DOCA0270FR-01

Carte microSD

Les coupleurs de bus de TeSys island sont munis d’un logement pour carte microSD. Le TeSys island utilise la carte microSD comme stockage de fichiers pour la fonction de remplacement matériel rapide FDR, ainsi que pour la sauvegarde pour le logiciel embarqué et les fichiers journaux.

NOTE: Les tailles de carte microSD recommandées pour le coupleur de bus de TeSys island sont 4 Go, 8 Go, 16 Go et 32 Go.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?