DOCA0270FR-01

Démarreurs et module d’interface d’alimentation (PIM)

L’état de l’équipement est indiqué par le voyant supérieur sur tous les modules TeSys island , à l’exception du coupleur de bus.

Voyant d’état de l’équipement

État de l’indicateur

Récapitulatif

Description

Clignotement simple vert/rouge

Diagnostic voyants

Indication visuelle que les voyants sont opérationnels.

Éteint fixe

Éteint

Module non alimenté.

Rouge fixe

Événement majeur d’équipement

Événement interne d’équipement.

Clignotant rouge

Non prêt

Découverte, adressage, mise à jour du logiciel embarqué, événement mineur de l’équipement, etc.

Vert fixe

Prêt, Fermé

Le module est prêt et le contacteur est fermé.

Vert clignotant

Prêt, Ouvert

Le module est prêt et le contacteur est ouvert.

L’état de la charge est indiqué par le deuxième voyant sur les démarreurs et les modules PIM.

Voyant d’état de la charge

État de l’indicateur

Récapitulatif

Description

Clignotement simple vert/rouge

Diagnostic voyants

Indication visuelle que les voyants sont opérationnels.

Éteint fixe

Éteint / Non Prêt

Le module n’est pas sous tension ou n’est pas prêt.

Clignotement vert/rouge

Mode de test

L’état de test du système est activé.

Rouge fixe

Déclenchement de protection

Déclenchement de protection d’avatar.

Clignotant rouge

Alarme de protection

Alarme de protection d’avatar.

Vert clignotant

Tension en amont

Aucune présence de tension en amont n’est détectée.

Vert fixe

Normale

La charge fonctionne normalement.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?