DOCA0270FR-01

Compteurs

Pour accéder aux compteurs de déclenchement et d’alarme de l’TeSys avatar, cliquez sur l’onglet Compteurs dans la fenêtre de l’avatar.

Vue des compteurs d’avatar

Les informations suivantes sont affichées pour l’avatar dans la vue Compteurs :

  • Compteurs de déclenchement

  • Compteurs d’alarme

  • Réinitialisation automatique des compteurs de tentatives

  • Enregistrement déclenchement (cinq derniers déclenchements)

Pour remettre à zéro les compteurs de déclenchement ou d’alarme, cliquez sur le bouton Réinitialiser.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?