DOCA0270FR-01

Coupleur de bus avec modules d’E/S et les modules d’interface de tension

NOTE: Les coupleurs de bus TPRBCEIP et TPRBCPFN ont chacun trois ports RJ-45. Le coupleur de bus TPRBCPFB ne présente qu’un seul port RJ-45.

Câblage

Légende

BC

Coupleur de bus (TPRBCEIP)

AIOM

Module d’E/S analogiques

DIOM

Module d’E/S numériques

VIM

Module d’interface de tension

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?