DOCA0270FR-01

Ajouter un nouvel utilisateur

L’administrateur peut ajouter un nouvel utilisateur à l’OMT.

  1. Cliquez sur le signe plus vert dans la section Gestion des utilisateurs. La fenêtre ‘Ajouter un utilisateur’ apparaît.

    Ajouter un utilisateur

  2. Saisissez les informations suivantes pour le nouvel utilisateur :

    • Nom complet

    • Nom d’utilisateur

    • Mot de passe

  3. Sélectionnez le groupe à affecter au nouvel utilisateur dans le menu déroulant.

    • Administrateur

    • Ingénieur en automatisme

    • Niveau de maintenance 1

    • Niveau de maintenance 2

    • Opérateur

    Menu déroulant Ajouter un utilisateur

  4. Cliquez sur Soumettre.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?