Exemples d’alarme prédictive – Avatar de pompe
Voici des exemples pratiques de configuration d’alarmes prédictives pour l’avatar de pompe. La combinaison des fonctions de protection et des conditions d’entrée PV permet de configurer des exemples d’alarme prédictive pour l’avatar de pompe comme indiqué ci-dessous. N’oubliez pas qu’il ne s’agit que d’exemples. Vous pouvez personnaliser les alarmes prédictives afin d’obtenir des alarmes plus précises pour l’application spécifique d’un avatars .
Exemples de message d’alarme prédictive – Avatar de pompe
|
Type de protection |
Type de capteur d’entrée d’alarme |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Température |
Pression |
Flux |
Vibrations |
Alarmes génériques |
||
|
Déclencheur d’entrée PV |
||||||
|
PVInput < Basse température |
PVInput < Basse pression |
PVInput < Faible débit |
PVInput1 < Valeur de faible débit et |
PVInput > Vibration élevée |
Tous les déclencheurs PVInput = Aucun (non configuré) |
|
|
Surcharge thermique |
Haute viscosité |
X |
Augmentation de la force de frottement |
Roue bloquée |
Vérifier l’alignement ou les roulements |
Garniture mécanique ou arbre tordu, ou blocage de la roue |
|
Surchauffe moteur |
X |
Marche à vide ou usure des joints |
Débris dans la roue ou boue lourde (sable/limon) |
Marche à vide ou vérifier sur la conduite si blocage ou vanne fermée |
Vérifier l’alignement ou les roulements |
Alarme pas de refroidissement, température ambiante élevée ou garniture trop serrée, ou multiples démarrages sans temps de refroidissement |
|
Blocage |
X |
Tuyau coupé, bloqué, bouché, gelé ou détaché à une extrémité |
Roue bloquée |
Vanne bloquée ou roue bloquée. Aspiration ou fuite |
Inspecter la roue |
Roue bloquée ou cassée, ou vérifier les transducteurs ou l’étanchéité |
|
Sous-intensité |
X |
Marche à vide |
Entrée bouchée ou vérifier sur la conduite si vanne fermée |
Cavitation ou marche à vide |
Inspecter la roue |
Vérifier le raccord, vérifier si la conduite est bouchée ou vérifier l’entrée |
|
Surintensité |
Haute viscosité |
Pompe au débit maximum ou tuyau cassé |
Vanne de décharge fermée ou cavitation de décharge |
X |
Vérifier l’alignement ou les roulements |
Arbre de liaison ou mauvais roulements, ou vérifier la roue |
|
Aucune |
Basse température PV |
Basse pression PV |
Faible débit PV |
Pas de débit et de vibration PV élevée |
Vibration PV élevée |
X |