DOCA0270FR-01

Fonctionnalité shunt

La fonctionnalité de shunt est incluse avec certains avatars de charge et d’application. Cette fonctionnalité permet à l’utilisateur de shunter manuellement les déclenchements d’avatar détectés et de continuer les opérations. Le ommutateur shunt est raccordé à un port sur un module E/S numérique inclus dans l’avatar. Lorsque le commutateur de shunt est sur On, la fonction shunt contourne tout déclenchement détecté jusqu’à ce que l’utilisateur ramène le commutateur sur la position Off.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?