DOCA0270FR-01

Réinitialiser les compteurs et les événements mineurs

Pour accéder aux compteurs de déclenchement et d’alarme du système ou pour réinitialiser les événements mineurs, cliquez sur l’onglet Compteurs dans la fenêtre Avatar du système. Les informations suivantes sont affichées dans la vue Compteurs :

  • Événements mineurs du système

  • Com. de bus de terrain Compteur d’événements

  • Compteur d’alarmes système

  • Enregistrements des événements mineurs

Pour réinitialiser les Événements mineurs du système, Com. de bus de terrain Compteurs d’événements ou le Compteur d’alarmes système, cliquez sur le bouton de réinitialisation.

Fenêtre Réinitialiser

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?