DOCA0270FR-01

Reprise à partir du mode dégradé

Vous pouvez activer l’option de réinitialisation automatique du mode dégradé dans la bibliothèque DTM TeSys island. Si l’option Activer la réinitialisation automatique du mode dégradé est réglée sur Oui, TeSys island quitte le mode dégradé lorsque la communication est rétablie.

Si l’option Activer la réinitialisation automatique en mode dégradé est réglée sur Non, vous devez émettre une commande de redémarrage du système ou éteindre puis rallumer l’équipement pour quitter le mode dégradé.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?