DOCA0270FR-01

Démarreurs et modules d’interface d’alimentation

Pour afficher l’état de l’équipement, cliquez sur l’un des démarreurs ou des modules d’interface d’alimentation dans la vue de l'îlot. Cette action ouvre une nouvelle fenêtre affichant l’état de l’équipement. Les informations suivantes sont affichées :

  • État de l’équipement

    • Plaque d'identité

    • Position

    • Référence commerciale

    • État

    • Ieff

    • Présence de tension en amont

  • Données de l’équipement

    • Nombre de cycles de puissance d’équipement

    • Temps équipement actif

    • Nombre d’événements équipement

    • Temps commutateur actif (démarreur uniquement)

    • Nombre de cycles de contacteurs (démarreur uniquement)

    • Courant efficace maximal

    • Moyenne de courant efficace sur la durée de vie

  • Identification du produit

    • Nom du fabricant

    • URL du fournisseur

    • Nom du modèle

    • Numéro de série

    • Version de firmware

    • Code du produit

  • Journaux d’équipement

  • Commande de test

Vue de l'îlot : Équipements

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?