DOCA0270FR-01

Surveillance des avatars

Les fonctions de surveillance décrites dans les tableaux suivants s’appliquent aux TeSys avatars pris individuellement.

Contrôle alimentation

  • Puissance active totale instantanée (kW)

  • Puissance active totale maximale (kW) et horodatage

  • Puissance réactive totale instantanée (kvar)

  • Puissance réactive totale maximale (kvar) et horodatage

  • Facteur de puissance vrai

  • Facteur de puissance vrai minimum et horodatage

  • Facteur de puissance vrai maximum et horodatage

Contrôle énergétique

  • Énergie active totale (kWh)

  • Énergie réactive totale (kvarh)

 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?