DOCA0270FR-01

Gestionnaire de certificats (Certificate Manager)

Certificate Manager permet de configurer un certificat de sécurité sur le TeSys island.

Les certificats fournis par l’utilisateur peuvent uniquement être supprimés. Une fois le certificat supprimé, le site TeSys island attribue par défaut le certificat auto-signé.

Le certificat auto-signé ne peut pas être supprimé et ne peut être remplacé que par le certificat fourni par l’utilisateur.

Procédez comme suit pour charger le certificat :

  1. Dans le panneau Admin Options, cliquez sur la flèche pour développer la liste Certificate Manager.

  2. Dans la fenêtre Upload Certificate, cliquez sur Choose File pour sélectionner le certificat .p12.

  3. Entrez le mot de passe du certificat et cliquez sur Submit.

NOTE:
  • Pour un certificat sans mot de passe, laissez le champ de mot de passe vide.

  • Pour prendre en charge les communications sécurisées avec HTTPS, le certificat doit être importé dans le navigateur du PC.

Certificate Manager

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?