Dissipation de chaleur
Pour permettre une dissipation de chaleur adéquate, laissez toujours un espacement de 10 cm (3,94 in) entre les équipements de protection contre les courts-circuits et les démarreurs TeSys island .
Les recommandations d’installation supplémentaires se rapportent aux conditions suivantes :
-
Trois démarreurs ou plus sont montés côte-à-côte sur l’îlot TeSys island .
-
L’intensité nominale (Ie) des démarreurs est supérieure ou égale à 25 A.
-
Les démarreurs sont utilisés avec un moteur de courant nominal > 85 % x le.
Dans ces conditions, nous recommandons d’appliquer l’une des règles d’installation suivantes :
-
Option 1 : À l’aide de l’outil d’ingénierie, réorganisez les avatars sur l’îlot TeSys island afin d’éviter ces conditions.
-
Option 2 : Utilisez des câbles de 50 cm (1,64 ft) pour raccorder les équipements de protection contre les courts-circuits aux démarreurs du milieu affectés. Dans un groupe de trois démarreurs qui satisfont tous aux conditions indiquées ci-dessus, la longueur supplémentaire est uniquement recommandée pour le démarreur du milieu. Dans un groupe de quatre démarreurs, la longueur supplémentaire est recommandée uniquement pour les deux démarreurs du milieu.