DOCA0270FR-01

Événements de commande système

TeSys island enregistre les événements de commande système suivants dans le journal d’audit :

  • Réinitialisation système

  • Redémarrage système

  • Éteindre l’îlot.

  • Réinitialisation du compteur d’alarmes système

  • Réinitialisation du compteur d’événements mineurs du système

  • Com. de bus de terrain Réinit. du compteur d’événements

  • Localisation de l’îlot

  • Entrée mode test

  • Entrée mode forçage

  • Quitter le mode test

  • Quitter le mode forçage

  • Commande de contrôle de libération du mode forçage

  • Commande restauration valeurs d’usine

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?