DOCA0270FR-01

Activer la réinitialisation automatique du mode dégradé

NOTE: La fonction de réinitialisation automatique peut conduire à une mise sous tension immédiate de la charge avec une commande active de l’automate ou de la fonction de mode forçage.
AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L’ÉQUIPEMENT
Configurez l’option de réinitialisation automatique du mode dégradé en veillant à ne pas créer de situation dangereuse.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
  1. Sous Bus de terrain, sélectionnez Logic Controller.

  2. Réglez l’option Activer la réinitialisation automatique du mode dégradé sur Oui.

Activer la réinitialisation automatique du mode dégradé

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?