DOCA0270FR-01

Avatars de pompe

Les avatars de pompe comprennent un module de démarreur, le(s) module(s) d’E/S numérique(s) pour les commutateurs PV, le(s) module(s) d’E/S analogique(s) pour les entrées PV, la logique de contrôle configurable et le contrôle de la température du moteur configurable ou facultatif.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?