DOCA0270PTBR-01

Funcionalidade de bypass

A funcionalidade de bypass é incluída em alguns avatares de carga e aplicação. Essa funcionalidade permite que o usuário faça manualmente a derivação/bypass de disparos detectados do avatar e continue a operação. O contator de Derivação é conectado a uma porta em um módulo de E/S digital que é incluído como parte do avatar. Quando o contator de Derivação/bypass é colocado na posição Ligar, a função de Derivação/bypass faz a derivação/bypass de quaisquer disparos detectados até que o usuário retorne o contator para a posição Desligar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?