DOCA0270PTBR-01

Partidas e módulos de interface de potência

Para ver o status do dispositivo, clique em uma das partidas ou dos módulos de interface de potência na Vista da ilha. Essa ação abre uma nova janela que exibe o status do dispositivo. As seguintes informações são fornecidas:

  • Status do dispositivo

    • Etiqueta para identificação

    • Posição

    • Referência comercial

    • Status

    • Irms

    • Presença de tensão a montante

  • Dados de ativo

    • Número de ciclos de energização do dispositivo

    • Tempo de conexão do dispositivo

    • Número de eventos de dispositivo

    • Horas do contator ligado (apenas partida)

    • Número de ciclos de contator (apenas partida)

    • Corrente RMS máxima

    • Corrente RMS de duração média

  • Identificação do produto

    • Nome do fornecedor

    • URL do fornecedor

    • Nome de modelo

    • Número de série

    • Versão do firmware

    • Código do produto

  • Registros do dispositivo

  • Comando de teste

Vista da ilha: Dispositivos

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?