DOCA0270PTBR-01

Cartão Micro SD

As interfaces de rede da TeSys island são projetadas com um slot para um cartão micro SD. A TeSys island mantém arquivos no cartão micro SD para a função de substituição rápida de dispositivo (FDR), bem como um backup de software/firmware do dispositivo e arquivos de registros.

NOTA: Os tamanhos de cartão micro SD recomendados para a interface de rede do TeSys island são 4 GB, 8 GB, 16 GB e 32 GB.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?