DOCA0270PTBR-01

Recuperação do modo degradado

É possível habilitar a opção Ativar reinicialização automática do modo degradado na Biblioteca do DTM do TeSys island. Se a opção Ativar reinicialização automática do modo degradado estiver definida como Sim, o TeSys island sairá do Modo degradado quando a comunicação for restaurada.

Se a opção Ativar reinicialização automática do modo degradado estiver definida como Não, um comando de reiniciar sistema ou um ciclo de energização será exigido para sair do Modo degradado.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?