DOCA0270PTBR-01

Sistema

As seguintes configurações podem ser visualizadas e modificadas para o avatar do sistema.

Rede de campo

  • Endereço IP

  • Sub-rede

  • Gateway

  • Endereço IPv6

  • Modo do IP

  • Nome da rede

  • Tempo limite de perda de comunicação

NOTA: Para ver a definição de uma perda de comunicação, consulte Modo degradado.

Substituição rápida de dispositivo (FDR)

  • Ativar FDR

  • Sincronização de FDR ativada

  • Período de sincronização de FDR

  • Restaurar dados de FDR – Comando

  • Backup de dados de FDR – Comando

Sistema

  • Período de atualização de registro de SD

  • Retenção de dados do modo forçado

  • Modo de teste permitido

  • Modo forçado permitido

Tensão

  • Limite de afundamento de tensão

  • Limite de elevação de tensão

Para obter mais informações sobre as Configurações do sistema, consulte o Guia de Ajuda On-line do DTM do TeSys™ island, 8536IB1907.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?