DOCA0270PTBR-01

Interface de rede com módulos de E/S e módulos de interface de tensão

NOTA: As interfaces de rede do TPRBCEIP e TPRBCPFN têm três portas RJ45 cada um. A interface de rede do TPRBCPFB tem apenas uma porta RJ45.

Fiação

Legenda

BC

Interface de rede (TPRBCEIP)

AIOM

Módulo de E/S analógico

DIOM

Módulo de E/S digital

VIM

Módulo de interface de tensão

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?