DOCA0270PTBR-01

Contadores

Para acessar os contadores de disparo e alarme do TeSys avatar, clique na guia Contadores, na janela Avatar.

Vista Contadores do avatar

As informações a seguir são exibidas para o avatar na vista Contadores:

  • Contadores de disparo de proteção

  • Contadores de alarme

  • Contadores de tentativas de reinicialização automática

  • Registrador de disparo (últimos cinco disparos)

Para definir os contadores de disparo ou alarme novamente como zero, clique no botão Reinicializar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?