Exemplos de alarmes preditivos – Avatar de bomba
Seguem exemplos funcionais de como configurar alarmes preditivos para o avatar de bomba. A combinação das funções de proteção e de condições de entrada de PV permite configurar exemplos de alarmes preditivos para o avatar de bomba segundo indicado a seguir. Lembre-se de que estes são apenas exemplos. Os alarmes preditivos podem ser personalizados para fornecer alarmes mais precisos para a aplicação específica de um avatars .
Exemplos de mensagens de alarmes preditivos – Avatar de bomba
|
Tipo de proteção |
Tipo de sensor de entrada de alarme |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Temperatura |
Pressão |
Fluxo |
Vibração |
Alarmes genéricos |
||
|
Acionador de entrada de PV |
||||||
|
PVInput < Temperatura baixa |
PVInput < Pressão baixa |
PVInput < Fluxo baixo |
PVInput1 < Valor de fluxo baixo, e |
PVInput > Vibração alta |
Todos os acionadores PVInput = Nenhum (não configurado) |
|
|
Sobrecarga térmica |
Viscosidade alta |
X |
Aumento da força de fricção |
Rotor bloqueado |
Verificar o alinhamento ou os mancais |
Vedação mecânica, eixo torto ou rotor bloqueado |
|
Superaquecimento do motor |
X |
Regime a seco ou vedações desgastadas |
Material no rotor ou sedimentos pesados (areia/detritos) |
Regime a seco ou inspecionar linha quanto a entupimentos ou válvula fechada |
Verificar o alinhamento ou os mancais |
Ausência de refrigeração ou alarme de alta temperatura ambiente ou vedação hermética; ou partidas múltiplas sem tempo para resfriamento |
|
Rotor bloqueado |
X |
Interruptor derretido, mangueira bloqueada, entupida, congelada ou solta em uma das extremidades |
Rotor bloqueado |
Válvula presa ou rotor bloqueado Ingestão de sucção ou vazamento |
Inspecionar rotor |
Rotor bloqueado ou quebrado; ou verificar transdutores ou ar comprimido |
|
Subcorrente |
X |
Regime a seco |
Entrada entupida ou inspecionar linha quanto a válvula fechada |
Cavitação ou regime a seco |
Inspecionar rotor |
Verificar acoplamento, inspecionar linha quanto a entupimentos ou verificar entrada |
|
Sobrecorrente |
Viscosidade alta |
Bomba vazia ou tubulação quebrada |
Válvula de descarga fechada ou cavitação de descarga |
X |
Verificar o alinhamento ou os mancais |
Eixo torto ou mancais danificados, ou verificar o rotor |
|
Nenhum |
Baixa temperatura de PV |
Baixa pressão de PV |
Baixo fluxo de PV |
Ausência de fluxo e alta vibração de PV |
Alta vibração de PV |
X |