DOCA0270PTBR-01

Eventos de comando do sistema

O TeSys island registra os seguintes eventos de comando do sistema no Registro de auditoria:

  • Reinicialização do sistema

  • Reinício do sistema

  • Desconectar ilha

  • Reinicialização do contador de alarmes do sistema

  • Reinicialização do contador de eventos secundários do sistema

  • Reinicialização do contador de eventos de comunicação da rede de campo

  • Localizar ilha

  • Inserir modo de teste

  • Entrar no modo forçado

  • Sair de modo de teste

  • Sair do modo forçado

  • Comando de controle de liberação do modo forçado

  • Comando de redefinição de fábrica

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?