DOCA0270PTBR-01

Monitoramento do sistema

As funções de monitoramento descritas nas tabelas a seguir se aplicam ao TeSys island como um todo.

Monitoramento de tensão

  • Tensão RMS da fase

  • Tensão RMS média

  • Tensão RMS máxima e marcação de data e hora

  • Status de flutuação de tensão (afundamento e elevação)

  • Porcentagem de desequilíbrio de tensão

  • Desequilíbrio de tensão máxima e marcação de data e hora

  • Frequência de tensão (Hz)

  • Sequência de fase de tensão

Monitoramento de energia

  • Potência ativa total instantânea (kW)

  • Potência ativa total máxima (kW) e marcação de data e hora

  • Potência reativa total instantânea (kvar)

  • Potência reativa total máxima (kvar) e marcação de data e hora

  • Fator de potência verdadeiro

  • Fator de potência verdadeiro mínimo e marcação de data e hora

  • Fator de potência verdadeiro máximo e marcação de data e hora

Monitoramento de energia

  • Energia ativa total (kWh)

  • Energia reativa total (kvarh)

 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?