DOCA0270PTBR-01

Gerenciador de certificados (Certificate Manager)

O Certificate Manager permite configurar o certificado de segurança do TeSys island.

Os certificados fornecidos pelo usuário só podem ser excluídos. Uma vez excluído o certificado, o TeSys island atribui o certificado autoassinado por padrão.

O certificado autoassinado não pode ser excluído e só pode ser substituído pelo certificado fornecido pelo usuário.

Para carregar o certificado, faça o seguinte:

  1. No painel Admin Options, clique na seta para expandir o Certificate Manager.

  2. Na janela Upload Certificate, clique em Choose File para selecionar o certificado .p12.

  3. Insira a senha do certificado e clique em Submit.

NOTA:
  • Para um certificado sem senha, deixe o campo de senha em branco.

  • Para dar suporte a comunicações seguras com HTTPS, o certificado deve ser importado no navegador do PC.

Certificate Manager

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?