DOCA0270PTBR-01

Como ativar a reinicialização automática do modo degradado

NOTA: A função Reinicialização automática pode gerar a energização imediata da carga, com um comando ativo do PLC ou função de Modo forçado.
ATENÇÃO
OPERAÇÃO NÃO INTENCIONAL DO EQUIPAMENTO
Configure a reinicialização automática do modo degradado de maneira a não gerar condições perigosas.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou danos do equipamento.
  1. Em Rede de campo, selecione Controlador lógico.

  2. Defina Ativar reinicialização automática do modo degradado como Sim.

Como ativar a reinicialização automática do modo degradado

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?