DOCA0270PTBR-01

Como adicionar um novo usuário

O administrador pode adicionar um novo usuário à OMT.

  1. Clique no sinal de adição verde na seção Gestão de usuários. A janela Adicionar usuário é exibida.

    Adicionar usuário

  2. Digite as seguintes informações para o novo usuário:

    • Nome completo

    • Nome de usuário

    • Senha

  3. Selecione o grupo a ser atribuído ao novo usuário no menu suspenso.

    • Administrador

    • Engenheiro de automação

    • Nível de manutenção 1

    • Nível de manutenção 2

    • Operador

    Menu suspenso Adicionar usuário

  4. Clique em Submeter.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?