DOCA0270PTBR-01

Contadores e redefinição de eventos menores

Para acessar os contadores de disparo e alarme do sistema ou para redefinir eventos menores, clique na guia Contadores da janela Avatar do sistema. As informações a seguir são exibidas na vista Contadores:

  • Eventos secundários do sistema

  • Reinicialização do contador de de comunicação da rede de campo

  • Contador de alarmes do sistema

  • Registro de eventos menores

Para redefinir os Eventos secundários do sistema, o Contador de eventos de comunicação da rede de campo ou o Contador de alarmes do sistema, clique no botão Reinicializar.

Janela Reinicializar

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?