Last Motor Start Time Stamp
The table lists the last motor start time stamp data for Modbus TCP/IP and EtherNet/IP communication.
|
Modbus TCP/IP Address (Register) |
EtherNet/IP Address |
RW |
X |
Unit |
Type |
Svd |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x15CA (5579) |
72 : 03 : 01 |
R |
1 |
0 |
UINT16 |
Y |
Day |
|
0x15CB (5580) |
72 : 03 : 02 |
R |
1 |
0 |
UINT16 |
Y |
Month |
|
0x15CC (5581) |
72 : 03 : 03 |
R |
1 |
0 |
UINT16 |
Y |
Year |
|
0x15CD (5582) |
72 : 03 : 04 |
R |
1 |
h |
UINT16 |
Y |
Hour |
|
0x15CE (5583) |
72 : 03 : 05 |
R |
1 |
min |
UINT16 |
Y |
Minute |
|
0x15CF (5584) |
72 : 03 : 06 |
R |
1 |
s |
UINT16 |
Y |
Second |
|
0x15D0 (5585) |
72 : 03 : 07 |
– |
– |
– |
– |
– |
Reserved |