MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Verhalten des Alarms nach Wiederherstellung der Busspannung

Deaktiviert:
Die Alarmfunktion wird nach einer Wiederherstellung der Busspannung nicht aktiviert, unabhängig davon, welchen Zustand sie vor dem Ausfall der Busspannung hatte.


Aktiviert:
Nach einer Wiederherstellung der Busspannung wird die Alarmfunktion aktiv und der Ausgang wird in den Zustand geschaltet, den Sie über den Parameter Verhalten bei Alarmstart definiert haben.


Wie vor einem Ausfall der Busspannung:
Die Alarmfunktion wird in den Zustand versetzt, der vor dem Ausfall der Busspannung aktiv war. Wenn die Alarmfunktion aktiv war, wird der Ausgang über seine Einstellungen im Parameter Verhalten bei Alarmstart gesteuert.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?