Sicherheitsfunktion Dimmen
Die globale Sicherheitsfunktion wird auf der Registerkarte Erweiterte Einstellungen mit dem Parameter Gerätesicherheit aktiviert und die globalen Einstellungen werden dort parametriert (Gerätesicherheit).
Die Wirkung der Sicherheitsfunktion kann hier für jeden Kanal parametriert werden. Sie können die Sicherheitsfunktion für jeden Schaltkanal einzeln aktivieren.
Master/Erw. 1/2 Ausgang 1 - 2: Dimmen |
Sicherheitsfunktion |
||
- Sicherheits- und Alarmeinstellungen |
Sicherheitsfunktion |
Deaktiviert Aktiviert |
|
Verhalten zu Beginn der Sicherheit |
Keine Reaktion Ausschalten Bei wählbarer Helligkeit einschalten |
||
Helligkeit zu Beginn der Sicherheit in % |
100 (1-100) |
||
Verhalten am Ende der Sicherheit |
Keine Reaktion Ausschalten Folgt der vorherigen Funktion Bei wählbarer Helligkeit einschalten |
||
Helligkeit am Ende der Sicherheit in % |
100 (1-100) |
||
Gerätesicherheit |
|||
Verhalten bei Überschreitung der Zykluszeit |
Keine Reaktion Ausschalten Bei wählbarer Helligkeit einschalten |
||
Helligkeit bei Überschreitung der Zykluszeit in % |
100 (1-100) |
Die Sicherheitsfunktion ist aktiviert, wenn das Sicherheitsobjekt ein Telegramm mit dem Objektwert empfängt, den Sie über den Parameter Gerätesicherheit definiert haben (Gerätesicherheit).
Sie können die Reaktion über den Parameter Verhalten zu Beginn der Sicherheit definieren.
Wenn das Sicherheitsobjekt ein Telegramm mit einem Objektwert empfängt, der dem für die Aktivierung entgegengesetzten Wert entspricht, wird die Sicherheitsfunktion abgebrochen und der Ausgang nimmt den Zustand an, den Sie im Parameter Verhalten am Ende der Sicherheit definiert haben.
Das Gerät wartet dann innerhalb der global eingestellten Zykluszeit auf ein Telegramm von einem externen Sender. Wenn ein solches Telegramm nicht innerhalb der Überwachungszeit empfangen wird, wird der Parameter Verhalten bei Überschreitung der Zykluszeit verwendet, um zu bestimmen, was geschehen soll.