MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Objektwerte für Alarm

Die Alarmfunktion wird aktiviert, wenn das Alarmobjekt ein Telegramm mit dem Objektwert empfängt, den Sie über den Parameter Alarm definiert haben. Die Reaktion wird über den Parameter Verhalten bei Alarmstart definiert.

Wenn das Alarmobjekt ein Telegramm empfängt, dessen Objektwert dem für die Aktivierung entgegengesetzten Wert entspricht, wird die Alarmfunktion abgebrochen und der Ausgang nimmt den Zustand an, den Sie im Parameter Verhalten am Ende des Alarms definiert haben.

Bei Objektwert "1":
Der Objektwert "1" schaltet die Alarmfunktion ein. Wird der Objektwert "0" empfangen, wird die Alarmfunktion wieder ausgeschaltet.


Bei Objektwert "0":
Der Objektwert "0" schaltet die Alarmfunktion ein. Ein Telegramm mit dem Objektwert "1" deaktiviert die Funktion erneut.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?