MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Vorwarnungen

Wenn Sie die Ausschalt-Vorwarnung für den Treppenhaus-Timer aktiviert haben, können Sie eine Warnzeit als Zeitraum zwischen 5 s und 255 s (= 4 min 15 s) einstellen. Diese Warnzeit bestimmt, wie lange der Abdimmvorgang dauern soll.


Treppenhausbeleuchtungszeitfunktion mit Ausschaltvorwarnung

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?