MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Express-Einstellungen für Schalten

Definieren Sie auf der Registerkarte Express-Einstellungen für Schalten die Grundeinstellungen und aktivieren oder deaktivieren Sie andere Funktionen.

Um elektrische Lasten zu schalten, können Sie die Kanalfunktion des Geräts auf Schaltmodus setzen. Die Betriebsart wird für jeden Ausgang auf der Registerkarte Definieren von Kanalfunktionen ausgewählt.

Allgemeine Einstellungen

Kanalfunktion Erweiterung 1 / Erweiterung 2 Ausgang 1-2

Schalten

   

Ext. 1/2 Ausgang 1-2 -Schalter: Schalten

Express-Einstellungen für Schalten

...

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?