MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Kontakt-Modus Öffner

Empfängt das Schalterobjekt ein Telegramm mit dem Wert "0", wird der Kontakt geschlossen. Wenn der Telegrammwert "1" empfangen wird, wird der Kontakt geöffnet. Die Einstellungen "Gedrückt" und "Freigegeben" werden für die verschiedenen Schaltzustände der Ausgangskontakte verwendet.

Im Relaismodus Öffner:

  • Gedrückt = Kontakt geöffnet

  • Freigegeben = Kontakt geschlossen


Schalten (Öffner-Modus)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?